欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

定位调整螺丝(定位销/导杆的使用案例-3)

  • 2022.05.18 10:47:19
  • 米思米
  • 6155

    在此,对定位调整螺丝予以讲解。

定位调整螺丝的使用方法



定位调整螺丝(定位销/导杆的使用案例-3)


● 定位调整螺丝的尖端用于定位,转动调整螺丝即可沿螺丝轴向调整定位点。

    【照片1】、【图1】中,是利用定位调整螺丝调整工作台高度的示例。

定位调整螺丝(定位销/导杆的使用案例-3)

● 定位后利用螺母固定调整螺丝,以避免其松动。由于拧紧螺母时位置调整点会发生偏移,所以需要反复进行这一操作。定位作业的关键在于,在螺母拧紧到一定程度的状态下进行微调,这样可在螺丝仅发生轻微塑性变形的情况下完成最终调整。

● 对于SUS材料以外的钢材,为了抑制变形和磨损,需要对调整螺丝的前端进行热处理,以达到约45Hrc以上的硬度。

● 螺纹有细螺纹和粗螺纹两种,可根据定位作业的精度要求相应选择。

● 由于与调整螺丝前端接触的工件侧对抗面平面精度较好,且工件是采用硬质材料制成,因此优选将止动销插入到对向面中(参见【图2】) )。

定位调整螺丝(定位销/导杆的使用案例-3)


定位调整螺丝(定位销/导杆的使用案例-3)

● 通过使用2根定位调整螺丝,可以有效地调整长工件的平行精度(参见【图3】)。

选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities